This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:使用双极电源时的 REFOUT 电压

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764737/ads1262-refout-voltage-when-using-bipolar-supply

器件型号:ADS1262

您好!

我有一个有关 ADS1262的基本问题。

当我使用双极电源(+2.5V/-2.5V)运行时、REFOUT 的值是多少?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    ADS1262的内部基准相对于 AVSS 偏置。 因此、REFOUT 将比 AVSS 高+2.5V。

    如果 AVSS 为-2.5V、则 REFOUT 将为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris 和 San、

    感谢你的答复。

    谢谢、
    Naoki Aoyama