This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808:AFE5808

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762889/afe5808-afe5808

器件型号:AFE5808
主题中讨论的其他器件:、 TSW1400EVM

设计。

我们使用 AFE5808/08A EVM 进行测试。

我需要一个源文件和一种检查 bin 文件内容的方法。

如何检查 AFE5808 / 08A EVM 的初始寄存器值?

如何在 AFE5808 / 08A EVM GUI 中检查更改的设置值?

EVM 使用 FPGA 的时间序列和仿真数据来控制 AFE5808A。
我可以获取这些材料吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5808/08AEVM。
    AFE5808/08AEVM 使用 TSW1400EVM 来捕获输出数据。
    您是否也在使用 TSW1400EVM?
    请告诉我们。
    我会尽快回答您的问题。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    你过得怎么样?

    使用 TSW1400EVM 从 AFE5808/08AEVM 捕获 LVDS 输出数据、

    请查看 TI 网站用户指南:

    www.ti.com/.../afe5808aevm

    我们支持 TSW1400EVM 的 TSW1400固件。

    e2e.ti.com/.../TSW1400ADCDACFirmware_2D00_2.2_2D00_windows_2D00_installer.exe.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们使用 TSW1400和 AFE5808EVM 进行测试。

    我想知道如何在我们自己的电路板上设计寄存器值和进行设计。
    如何在 AFE5808EVM 中转储寄存器?

    我需要一个源文件和一种检查 bin 文件内容的方法。

    如何检查 AFE5808 / 08A EVM 的初始寄存器值?

    如何在 AFE5808 / 08A EVM GUI 中检查更改的设置值?

    EVM 使用 FPGA 的时间序列和仿真数据来控制 AFE5808A。
    我可以获取这些材料吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 AFE5808EVM 和 TSW1400EVM。

    以下是一些示例、可展示如何使用 AFE5808 GUI 和 TSW1400 GUI

    运行并显示器件寄存器以及如何从器件 LVDS 输出捕获原始数据。

    1) 1)写入器寄存器到 AFE5808EVM:

    首先、请选择"Registers Direct Access"页面

    然后按照步骤2、3、4设置寄存器(用于 写入寄存器 ACT_TERM_BRITE=>地址= 0x34、数据= 0x0040)、

    然后执行第5步以写入寄存器

    然后、为了仔细检查它是否正常工作、

    请转至 LNA+VCA_PGA_LPF 页面、

    然后您可以看到 ACT_Temp_Register 已修改为100欧姆。

    2) 2)检查初始寄存器

    单击"Add Current Address/Data to Saving list"(添加当前地址/数据以保存列表)按钮

    然后按照下一个步骤9和10操作

    转至另一页"hardware/power/RST"

    然后 单击 "Software Reset"按钮

    然后、您可以看到"保存列表"列表中显示的所有寄存器(已选择)




    3) 3)检查寄存器是否已更改

    通过直接使用 AFE5808 GUI 屏幕来选择和设置 寄存器

    在"Write Status"(写入状态)中、您可以看到寄存器值是如何设置的。

    4) 4)捕获并保存可读数据(bin 文件不可读):

    此处显示的是 TSW1400 GUI。

    运行 TSW1400以从 AFE5808 EVM 捕获 LVDS 数据后、

    您可以将捕获的所有原始数据下载到计算机上、以可读文件 CSV 格式。

    请查看以下选择。

    非常感谢!

    此致、