This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:复位引脚功能

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765465/ads1247-reset-pin-function

器件型号:ADS1247

大家好、团队、

我有一个有关 ADS1247复位引脚脉冲的简短问题。

数据表显示  、复位引脚低电平持续时间至少需要4tclk 才能通过复位引脚复位器件。

  当复位引脚低电平持续时间短于4tclk 时、您能否告诉我是否执行了复位?

我 想 知道、当   对复位引脚线路施加噪声时、是否可以对器件进行复位。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sato-San、您好!

    感谢您的发帖!

    由于最小持续时间为4tclk、因此确保执行复位的唯一方法是如果引脚保持低电平至少4tclk。 如果引脚保持低电平的时间少于4tclk、则器件不应复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex San、您好!

    感谢您的回复。
    我知道、如果引脚保持低电平的时间少于4tclk、就像复位引脚上的噪声事件一样、器件不应执行复位。
    客户看到一些寄存器设置以某种方式返回到复位值、怀疑是由于复位引脚上的噪声造成的。 我将确认 SPI 时序要求是正确的。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sato-San、您好!

    我很乐意提供帮助!

    另一个需要检查的问题是 GND 上的噪声-尤其是在瞬态或 ESD 事件期间。 如果 GND 电平超过某个点、则可能会导致器件复位。