This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:SPI 超时数据表说明

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765504/ads1220-spi-timeout-datasheet-clarification

器件型号:

团队、  

请帮助澄清一些数据表问题:

  1. 第8.5.1.6节–SPI 超时: 当 SPI 端口超时发生时、SPI 线路复位时会发生什么情况?  
  2. 第8.5.1.6节–SPI 超时:在 SPI 超时后、主机应如何恢复通信、以及 ADS1220复位 SPI 端口需要多长时间?
  3. 在发送06h RESET 命令并将配置写入寄存器之前、电源电压稳定后、我们应该等待多长时间?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Viktorija Cecil"]

    器件型号: ADS1220

    团队、  

    请帮助澄清一些数据表问题:

    1. 第8.5.1.6节–SPI 超时: 当 SPI 端口超时发生时、SPI 线路复位时会发生什么情况? bb > SPI 线路上没有任何反应。  超时将 ADS1220内部的 SCLK 时钟计数器复位。  超时具有切换 CS 线路的类似行为、这也会复位 SPI。  SCLK 计数器计算接收到的用于完成所需通信的时钟数。  所有传输均以字节为增量。  当 CS 永久保持低电平时、SCLK 上的通信中断或噪声可能会导致问题。  SPI 超时允许恢复通信。
    2. 第8.5.1.6节–SPI 超时:在 SPI 超时后、主机应如何恢复通信、 以及 ADS1220 复位 SPI 端口需要多长时间? bb >超时周期结束后、接口立即复位、通信可以恢复。  如果使用内部振荡器、则可能会因器件而异、因此超时周期基于 tmod 周期、并且需要根据最坏情况振荡器变化(2%)计算实际时间。
    3. 在发送06h RESET 命令并将配置写入寄存器之前、电源电压稳定后、我们应该等待多长时间? bb>这有点难找、但它位于数据表的第9.1.6和10.1节中。  在尝试与 ADS1220通信之前、请至少等待50us。

    谢谢

    Viktorija

    [/报价]