This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS8684A

Guru**** 2501635 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684, ADS8694, ADS8684A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775260/ads8684-ads8684a

器件型号:ADS8684
主题中讨论的其他器件: ADS8694

只将 AINxP 接地、将负输入信号连接到 AINxGND 引脚、是否可以测量单极范围内的负电压? 我知道我可以将输入配置为读取双极、但这样做会使分辨率变低。 我需要保持16位分辨率、仅测量负信号(-VIN 至0、阶跃为65536)。 实际上、我将有3个输入读取正电压、1个输入读取负电压、我需要在所有这些输入上保持16位分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    AIN_xGND 引脚被限制在以下范围内、您不能这样做、否则、ADC 可能会损坏、因为 AIN_xGND 的信号超出了绝对最大输入范围。 ADS8694可用于满足您的要求、即与 ADS8684引脚兼容的 ADC。 请查看 ADS8694 数据表。

    如果您有更多问题、请告诉我、谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我查看的是 ADS8684A 数据表、在那里、我没有找到 AIN_nGND 到 GND 的明确限制。 请告诉我是否可以像我在 ADS8484A 上询问的那样完成该操作、或者是否缺少该信息。

    此致、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    ADS8684A 仅与 ADS8684相同、但警报功能和更多输入范围除外、   ADS8684A 数据表的绝对最大额定值表中的"AUX_GND 至 GND"信息应是 AIN_nGND 至 GND。 应更正数据表、我很抱歉让 您感到困惑。

    此致

    戴尔