This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:模式设置、需要帮助

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772730/dac38rf82-modes-set-up-help-needed

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: DAC38RF89

您好!

我们有四个 DAC、我们希望它们以2500MSPS 输入数据速率和内插2 (使用 DAC38RF89)或3333MSPS 输入数据速率和内插2 (使用 DAC38RF82)运行。

我们需要使用电路板上的四个 DAC 中的每一个、以输出一个模拟 I 通道和一个 Q 通道(DAC 内部无调制、因此未使用 NCO)。 根据我的理解,这意味着我们只能使用“SLASEA6B–2017年2月–2017年8月修订版”数据表的“表9”中的“实际输入”行。 因此,如果我们要为每个 DAC IC 使用4个 JESD 通道,则没有可使用的“官方”模式,即设备不支持此类设置。 我是对的吗?

我们正在考虑的替代方案是保持每 TX 8MSbits (MSByte)、使用模式82121和2TX、保留通道 RX1、RX3、RX5、RX7并从寄存器 JESD_LN_EN 禁用未连接的通道。 我们是否应该预期使用此方法的接口会出现任何问题?  

对于每个 DAC 使用4条 JESD 通道、您还有其他建议方法吗?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    根据您的要求、您只有两个选项。

    1. LMFS = 82380、双路12位输入数据、int 2x、DAC 采样率= 6666MHz、 输入数据速率= 3333MHz、SerDes 速率= 12.498Gbps。  

    2. LMFS = 8212、双路16位输入数据、int 2x、DAC 采样率= 5000MHz、输入数据速率= 2500MHz、串行器/解串器速率= 12.5Gbps。

    如果您希望每个 DAC 使用4条通道、则需要将内插因数更改为8倍、然后可以在 LMFS = 4421模式、DAC 采样率= 5000MHz、数据速率= 625MHz 和 SerDes 速率= 12.5Gbps 下运行。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的快速回复...

    如果我使用44210模式、为了具有2TX、我必须为每个 DAC 提供一个 I/Q 对。

    这难道不意味着我正在操作内部调制的路径吗?

    如何以这种方式获得基带输出?

    非常感谢您的参与
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    你有 fb 吗?

    非常感谢您的参与
    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、

    在此模式下、每个 DAC 将使用一个 I/Q 对、但发送的 I/Q 数据 将是真实数据。 混频器和 NCO 将被旁路、这将允许您获取基带数据。  问题是、由于内插滤波器、您的带宽将较低(~0.4 *数据速率)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    为了避免降低速率、目前我们使用82121和2TX 8位。
    我们已经对此进行了测试、并期待此时的发展(仅几 dB 的 SNR 损耗)。
    我们可以关闭它

    再次感谢
    kr
    Vincenzo