This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298去耦/旁路

Guru**** 2897920 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764514/ads1298-decoupling-bypassing

器件型号:ADS1298

您好!

我对去耦/旁路电容器的放置有一些问题。 我的设计采用双极电源模式。 数据表建议放置上述电容器、如下图所示

如图所示、我们有 AVDD-AGND 和 AVSS-GND 配置。 但在同一数据表的布局部分、我们有下图、其中显示了"示例电路适用于单个模拟电源或双极电源连接。"

如图所示、现在建议的配置是差分配置(AVDD-AVSS)。 ADS1298ECG-FE 原理图采用差分去耦方法(AVDD-AVSS)、如下图所示

但是、TI 的 AFE-ADS1X9X-MVK MAVRK 模块的功能有所不同、采用了共模去耦(AVDD-GND 和 AVSS-GND)、如下图所示

我在 TI e2e 论坛上找到了以下链接、但我仍然不清楚这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Otavio、

    感谢您的出色和深思熟虑的帖子!

    我想 Ryan 在您连接的主题中对其进行了很好的总结;对于电源电容器、AVDD 和 AVSS 之间、对于输入滤波电容器、连接到 GND 或 AVSS。 主要是保持电容上的电压差、使其保持充电状态、并在上电期间或电源中出现小的断续时提供额外的灌电流或拉电流。 请记住、对于电容器、直流电压看起来与 GND 相同、因为电压随时间变化(dV/dt)。

    在布局图中、您可以假设输入电容器连接到 AVSS、因为它是相同的符号。 AFE-ADS1X9X-MVK MAVRK 模块由 ADS1298EVM-PDK 的不同组(由不同的人员设计)构建。 他们的决定很可能是由偏好或布局配置决定的。

    如果此描述不清楚或您有其他问题、请告诉我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    首先、感谢您抽出一些时间提出我的问题!

    关于输入滤波器接地,我认为这对我来说是很清楚的。 我真的很相信!

    关于去耦,我不确定。 我假设差模和共模去耦实际上都是正确的。 在数据表的电源部分针对双极配置建议使用共模、而数据表的布局部分只描述了差分去耦。 我认为数据表会令人困惑、因为这张图片

    我不知道、但我认为 ADS1298的 ADC 在内部并不关心 GND 接地、这解释了 Ryan Andrews 建议的差分配置。 总结:

    -数据表建议在一个部分采用共模、在另一个部分采用差分模式。

    - ADS1298EVM-PDK 使用混合共模和差分去耦、但主要使用差分去耦。

    MAVRK ADS1298模块只使用共模去耦。

    Ryan Andrews 建议采用差分去耦方法。

     

    毫无疑问、我将使用 ADS1298EVM-PDK 作为参考、因为我对目前的性能感到满意。 抱歉、我很少开发使用双电源的电路、因此去耦对我来说是双极电源应用中的新功能。

    谢谢 Alex。

    此致、

    Otavio Gomes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Otavio、

    您是最受欢迎的!

    遵循 ADS1298EVM-PDK 是一个很好的选择!
    如果您有其他问题、请告知我们!