This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:HMC-DAQ-GUI 错误1003.

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771753/afe5818-hmc-daq-gui-error-1003

器件型号:AFE5818

您好!

请查找附件、此处是我所附错误的图像文件。

每当我尝试打开它时,它都会显示如下所示的错误。

软件链接: www.ti.com/.../AFE5818EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我们以前没有遇到过这个问题。 我正在与我的软件团队一起检查此错误。

    您能告诉我以下信息吗:
    1.您是否以管理员模式运行 GUI 安装程序?
    2.您是否以管理员模式运行 GUI?
    3.您的 PC 的操作系统是什么?
    4.您是否更改了默认安装目录"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HMC-DAQ GUI"?
    5.如果可能,是否可以在不同的 PC 上安装并检查 GUI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    如果安装位置中缺少任何 dll 或任何其他文件,则会发生此问题。

    您是否还可以检查下图中是否缺少任何文件。

    请注意 ,Antivirus 可能已阻止并删除该 dll。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复。

    没有文件丢失。

    请查找附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    我将关闭此帖子、因为我们已将此对话脱机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    很抱歉耽误你的回答。

    1 &2。 是,但问题未解决。

    3. Windows 10,64位  

    4. 是,但问题未解决。

    5. GUI 在不同的 PC 位上工作,但它在我的 PC 中不工作。

    谢谢、此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    请检查 您的笔记本电脑上是否安装了.Net Framework 3.5 (包括.NET 2.0和.NET 3.0)。

    您可以从 Windows 功能中查看此内容。 从控制面板中、选择"程序和功能"、然后选择"打开或关闭 Windows 功能"。

    如果未选择'.net Framework 3.5'选项、请选择下图所示的选项。  此选项需要 Internet 连接。 您不需要选择子项。 继续下载并安装此功能。 请告诉我这是否可以解决问题。