This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2553:输出引脚未变为低电平

Guru**** 2779405 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2553, ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764020/tlv2553-output-pins-not-going-low

器件型号:TLV2553
主题中讨论的其他器件: ADS8339

您好!

我使用的是 TLV2553多通道 ADC。  输出引脚(数据输出和 EOC)连接到模拟器件电平转换器 P/N:ADG3304

出于某种原因、输出引脚不会一直降至零。

原理图如下:

这里是输出引脚的波形。  "数据输出"在 U25引脚16处测量。  在 U25引脚19处测量"平机会"。

为什么这些信号在关断时间内不会下降到零伏?   

请注意、我还将另一个器件 ADS8339的输出引脚连接到了同一电平转换器(单独的器件)、输出引脚降为零即可。  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的发帖!

    如果您查看数据表的表6.5、您将看到低电平输出电压为0.1V 或0.4V、具体取决于您的工作条件。

    但是、从屏幕截图中可以看出、低电平大约为4V -远高于数据表中的最大规格。

    这可能与器件的输出驱动强度有关、但我必须进行一些额外挖掘才能找到解决方案。

    独立测试器件将是确认是否是系统级或器件级问题的最佳方法、但我认为这对您而言是不可能的。 请给我一些时间、我将看到我可以做什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这几乎像是总线争用问题。 电平转换器是否已启用、FPGA 引脚是否配置为输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    电平转换器引脚为高电平(从而释放抑制功能)、FPGA 引脚肯定设置为输入。
    然而、问题在于 U25和 U27之间的信号、因此我不确定 FPGA 引脚的状态是否相关。

    正如 Alex 所提到的、输出引脚(Y3和 Y4)始终为高电平、这是我所期望的、因为输入侧信号永远不会下降到低于低电压阈值。 这完全是个问题:输入引脚实际上从不会变为低电平、即使 ADC 逻辑要求输入引脚为低电平、因此输出引脚始终为高电平。

    遗憾的是、不能单独测试器件。
    请告诉我您找到的内容。
    我想在每条信号线路上添加一个100R 左右的下拉电阻、看看它的作用是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    如果我没有弄错、U27是双向电平转换器。 如果 Y 侧引脚为(被驱动)高电平(或配置为输出)、则 A 侧将无法将它们驱动到 VCCA 以下。 时钟、DIN 和/CS 线连接到什么? 他们的行为是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是双向的、但没有引脚选择方向。
    在我自己继续研究这个问题之后、问题可能是电压电平。 VCCA 实际上必须低于 VCCY、并且我违反了该规则。 我将不得不修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    很棒的发现! 请告诉我们这是否能解决问题、或者您是否有其他问题!