This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS7841-Q1:ADS7841-Q1评估板是否意味着仅支持 EEPROM?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS7841-Q1, ADS7841-Q1, ADS7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776393/boostxl-ads7841-q1-does-the-ads7841-q1-evaluation-board-mean-to-work-only-with-eeprom

器件型号:BOOSTXL-ADS7841-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7841-Q1ADS7841

您好!

我很难让 BOOSTXL-ADS7841-Q1与 TM4C1294 LaunchPad 配合使用。 行为如下。

如果我使用 GUI 程序、我能够按预期获取数据和所有内容。 但是、如果我对自己的应用程序进行编程、以便通过 SPI 与 IC 连接、无论我做什么、它似乎都不起作用。  

 

请就此情况向我提供建议、我是否应该购买独立 IC 并与之配合使用、而不是使用 BOOSTXL-ADS7841-Q1?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hua、

    EEPROM 仅用于在我们的软件 GUI 中识别 ADS7841-Q1 Booster Pack。 在运行您自己的代码时、没有理由担心它。

    我看到您也从 TM4C 人员那里获得了有关此问题的一些建议。 Ralph 建议将 SPI 传输的相位更改为"模式0"、MISO 和 MOSI 应在上升时钟沿选通。 您总共需要传输24位、主器件控制 SCLK。 在发送控制字的前8位中、必须设置 MSB (起始位)才能开始转换。 接下来的两个字节必须发送0x00以生成必要的 SCLK、从而处理转换例程并读出数据。

    很好奇、但在您的初始帖子中、我没有看到您在何处考虑了/SHDN 引脚、您能否验证 ADS7841-Q1上的引脚7是否未被驱动/保持在低电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    你让我的阴沉和下雪的周末变得更好了!

    我检查了/SHDN 引脚并将其保持在低电平... 数据表指出、它始终被 VDD 拉高(请参阅下图)、这就是我没有质疑引脚完整性的原因。

    我检查了连接到引脚的电阻器 R21、它连接到 VDD 的一侧具有5V 电压、而它连接到/SHDN 的一侧为0V。  


    造成这种情况的原因是什么? 因为它仍在使用 GUI 程序...

    谢谢、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    因此、我手动将3.3V 电压输入/SHDN  引脚、它工作正常(基于示波器上的目视检查)

    那么、现在是如何实现这一目标的问题吗?

     


    非常感谢! 您太出色了、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    很高兴听到它正在工作! 我认为这实际上取决于您如何将 EVM 与处理器连接。 ADS7841的引脚7还连接到 U5引脚3、该引脚通过引脚 U5引脚6。 如果 SHDN_Tiva 信号在电平转换器之前悬空、则无法保证其输出上具有状态。 MISO 上的振铃非常糟糕的 BTW -我希望这只是一个探头接地问题。 请随时告诉我们、我们是否可以提供任何其他帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    我现在看到 μ~SHDN 也暴露在外。 非常感谢您的帮助!

    在这里度过了美好的一周、
    Alex