This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363EVM:ADC EVM 软件控制

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765231/ads8363evm-adc-evm-software-control

器件型号:ADS8363EVM
主题中讨论的其他器件:ADS8363

大家好、团队、

我的客户希望使用 ADS8363。  是否支持此器件的评估软件或 ADC GUI?

或者没有任何支持? 因为我在 ADS8363 EVM 网页上没有看到任何有关软件的文档信息。

非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    感谢您的发帖。

    ADS8363作为独立 EVM 发布、不含控制器或任何软件。 因此、我们不会为此 EVM 提供 GUI。

    您可以建议客户尝试将评估板连接到 C2000 DSP 实验套件之一。 应用报告《连接 ADS8363伪差动工作模式》(SLAA633)讨论了接口连接并提供代码片段:

    www.ti.com/.../slaa633.pdf

    此致、