This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363EVM:提取寄存器信息

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8363, ADS8363EVM, TMS320C6748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772082/ads8363evm-pulling-register-information

器件型号:ADS8363EVM
主题中讨论的其他部件:ADS8363TMS320C6748

您好!

我和我的团队(我相信您将能够知道)在 SPI 通信方面的背景有限。 我们尝试使用该板完成一项简单的任务、即提取 REFDAC1寄存器的默认值、即07FF。 我们已经尝试遵循数据表、但似乎正在获得异常输出。 附件是这些输出以及我们的输入的屏幕截图。 如果您有任何见解、以及您向初学者推荐的任何其他资源或示例、我们将不胜感激。

此致、

Brian Dougenik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我的第一印象- ADS8363忙输出和 MISO 输出不应看起来像同一信号、也不应具有1/2时钟周期宽的输出。 您使用的是哪种类型的硬件? 它是我们的 EVM 还是您自己制造的电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    感谢您的快速回复! 我们使用的是 ADS8363EVM、它连接到我们用于 SPI 通信的模拟发现2。

    谢谢、
    Brian Dougenik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    访问配置寄存器时、应设置 R[1:0]= 01以更新所有配置寄存器内容、并设置 A[3:0]= 0011以读取 REFDAC1。 从图38可以看出、命令中第一个时钟的上升沿应该与 CONVST 和 RD 的下降沿对齐(连接在一起)。

    完成20个时钟周期后、接下来的20个时钟应在 SDOx 上输出 REFDAC1寄存器内容。

    您能否说明您使用的是全时钟模式还是半时钟模式? M0和 M1的设置是什么?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我认为电路板默认为半时钟模式、因此我要说我们在该模式下运行。 我们尚未设置 M0或 M1位、因此我假设这些是默认值。 这听起来可能是一个荒谬的问题、但我们是否需要将电源连接到电路板才能通过 SPI 读取寄存器内容? 我们尝试按照 EVM 用户指南中的说明将电源和接地端连接到 J4接头、但该接头在电路板上没有任何可见的引脚排列。 我们的电气工程师在嵌入式系统方面的经验非常有限、但我们的高级项目基于此主题、因此获得一个简单的分步说明来读取 refdac 寄存器、这样我们就可以利用该知识继续学习 使用它执行更高级的操作(即连接到 TMS320C6748 DSP)。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    假设您只有 ADS8363EVM、则需要为电路板供电才能读取寄存器内容。 您需要(理想情况下)在 J4处找到与10引脚母接头匹配的连接器。 您还可以将总线导线焊接到铁氧体磁珠(FB1和 FB2)上、并在此处施加 AVdd 和 DVdd 电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否已经开始解决此 ADS8363问题?