This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:有关实施生物阻抗测量的说明

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764059/afe4300-clarifications-about-implementing-bio-impedance-measurements

器件型号:AFE4300

大家好、我对使用 AFE4300进行阻抗测量时提供的有关在 FWR 模式下使用 AFE4300计算生物阻抗的说明进行了一些说明。 我将按照文档中所述的 SF-BIA 实施说明进行操作。 请澄清下列项目:

  1. 第3步、"在 FWR 模式下测量 AFE4300的 Rx 和 ry 两端的电压"、我如何确保在"FWR"模式下这样做? 我们是否需要读取特定的寄存器?
  2. 在 DAC 频率为50kHz 时、我们应该读取的 ADC 代码范围是多少? 我正在尝试弄清硬件是否输出正确的电阻值、并想知道如何确定可接受的 ADC 代码的范围? 或者、我是否有其他方法可以验证我的基准电阻器的 ADC 代码是否正确?
  3. 我们应该测试的"采样阻抗网络"的限制是什么? 它是否必须是串联 RC 阻抗网络、如果情况并非如此、则应预期产生更大的误差
  4. µF 手册还说:"串联 RC 阻抗网络是一个549.5 Ω 电阻器与4%精度的0.111 μ F 电容器串联。 Ω、该采样网络的幅度应为549.96 μ s、ADC 代码为7151"。 您能不能帮助我了解您是如何计算网络理论幅值和此处的预期 ADC 值的?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Thomus、

    所有查询都在您的其他帖子中得到解答。

    此致、
    Prabin