This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:有关实施生物阻抗测量的说明

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763680/afe4300-clarifications-about-implementing-bio-impedance-measurements

器件型号:AFE4300

大家好、我对使用 AFE4300进行阻抗测量时提供 的有关在 FWR 模式下使用 AFE4300计算生物阻抗的说明进行了一些说明。 我将按照文档中所述的 SF-BIA 实施说明进行操作。 请澄清下列项目:

  1.  第3步、"在 FWR 模式下测量 AFE4300的 Rx 和 ry 两端的电压"、我如何确保在"FWR"模式下这样做? 我们是否需要读取特定的寄存器?
  2. 在64kHz 的 DAC 频率下、应读取的 ADC 代码的范围是多少? 如果我们以50kHz 的频率进行校准、会发生什么情况? 我正在尝试弄清硬件是否输出正确的电阻值、并想知道如何确定可接受的 ADC 代码的范围? 或者、我是否有其他方法可以验证我的基准电阻器的 ADC 代码是否正确?  
  3. 我看到说明状态为"将 AFE4300 DAC 频率设置为64kHz"。 在我使用该频率计算两个基准电阻器之间的校准后、我是否能够计算不同频率(即50kHz)下的阻抗? 我提出这一问题是因为最近的研究表明、在50kHz 下测量电阻对于 SF-BIA 来说足够了、但在 "将 AFE4300 DAC 频率设置为64kHz"后、我看不到针对单独频率进行测量的参考。   
  4. 我们应该测试的"采样阻抗网络"的限制是什么? 它是否必须是 串联 RC 阻抗网络、如果情况并非如此、则应预期更大的误差?
  5. µF 手册还说:"串联 RC 阻抗网络是一个549.5 Ω 电阻器与4%精度的0.111 μ F 电容器串联。 Ω、该采样网络的幅度应为549.96 μ s、ADC 代码为7151"。 您能不能帮助我了解您是如何计算网络理论幅值  此处的预期 ADC 值的?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    以下是一些答案、

    1) 1)当 IQ_MODE_ENABLE 设置为0时、意味着选择了 FWR 模式。
    2) 2) ADC 输出代码取决于测得的 DAC 频率和阻抗。 您可以通过在校准电阻器的帮助下估算已知电阻来验证您的设置。 以下帖子介绍了校准例程。
    e2e.ti.com/.../2168676
    3) 3)更改 DAC 频率后、必须重新运行校准并估算未知阻抗。
    4)采样阻抗可以是 RC 的所有组合、但有一个约束条件、即激励放大器中存在直流反馈(即 IOUT 之间)。
    5) 5)以下网页介绍了如何计算理论阻抗。
    keisan.casio.com/.../1258032632。可从校准数据(即电流增益和偏移)中得出预期的 ADC 计数。


    此致、
    Prabin。