This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638EVM-PDK:连接到 ADC 芯片 HVDD 和 HVSS 引脚

Guru**** 2520680 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638EVM-PDK, ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764917/ads8638evm-pdk-connections-to-the-adc-chips-hvdd-and-hvss-pins

器件型号:ADS8638EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8638

您好!

我将 使用 ADS8638EVM-PDK 以及 MMB0基板来评估 ADS8638。

我是否需要使用单独的电源为芯片 HVDD 和 HVSS 引脚供电? 查看 MMB0的原理图、我认为 HVDD 和 HVSS 引脚只有在您将外部电源连接到 J9或 J14时才能通电。

请您澄清一下。

谢谢、Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    您是对的、MMB0实际上不提供 ADS8638EVM 所需的高电压源、您可以使用 J14处的螺钉端子、HVDD/HVSS 源将"直通"您的 ADS8638 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom -现在解决了这个问题。

    此致、Nick