This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:使用外部 sysref 复位 NCO

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775181/dac38rf82evm-using-external-sysref-to-reset-nco

器件型号:DAC38RF82EVM

 我使用的是外部 DAC 时钟。 与 SIF 同步相比、使用 Sysref 进行 NCO 相位和频率复位所需的时间更短。 我要求 使用外部触发器(不是 DAC 时钟的整数分频器)进行复位。 如何在评估模块上实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    您可以通过移除 R103和 R104来修改 EVM、并在其中应用差分外部 SYSREF 脉冲。

    脉冲发生器的共模必须设置为500mV。

    谢谢、

    埃本