This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:从 ADC 读出时重复采样值

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775248/ads131a02-repeated-sample-values-when-reading-out-from-adc

器件型号:ADS131A02

您好!

我使用16MHz 晶体运行 ADS131A02 ADC。  采样率设置为20kHz。  我在每个 DRDY 脉冲的上升沿通过 SPI 读取来读取 ADC。  我每秒得到20000个样本、但如果我查看接收到的数据缓冲区、寄存器中的两个连续采样值是相同的。

我检查了 DSP 端的整个代码,我觉得问题是从 ADC 端上升?  有什么想法,为什么两次连续读取会产生相同的样本值?

任何帮助都将得到深切感谢。


谢谢、此致

Ajith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajith、


    这并不是问题的直接原因、但通常情况下、数据应在/DRDY 脉冲的下降沿读取。

    我猜您在某种程度上读取数据太早、但我需要更多信息。 此器件上的通信相当困难、我需要了解您使用的通信模式。 M0、M1和 M2引脚的设置是什么?

    之后、您将发送什么内容以及发送顺序是什么? 这将有助于查看逻辑分析仪的输出、从而验证通信的数据和时序。 如果您有输出、则可以将图发布到此线程中。

    同样、该器件有许多通信选项、查看器件的输出非常重要。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joseph:

    我欠你一杯啤酒!!! 你很棒!!! :)它是下降沿!

    谢谢你!

    此致

    Ajith