This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:ads1282同步问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764834/ads1282-ads1282-sync-issue

器件型号:ADS1282

您好、TI 专家

在基于 ads1282的定制板上、SYNC 信号似乎无法以极低的可能性(大约1%)运行?  这意味着、在这种情况下、ddrdyn 不会出现在数据表(62.98046875/Fdata + 468/fCLK)中描述的延迟上、它在同步事件后显示的采样间隔少于一个。  

同步信号大约为1s 低电平、然后拉高

2、复位信号始终处于逻辑电平1

断电信号始终处于逻辑电平1

可能是什么问题、或者我不了解什么?

此致

杨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    请查看此帖子以了解启动器: e2e.ti.com/.../2205443 、并告知我们这是否可以解决您的问题。 如果没有、请随时发布有关如何控制 ADS1282上 SYNC 引脚的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom

    这正是我遇到的情况。 谢谢你。

    BR
    杨