This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1282:DAC1282不工作

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775097/dac1282-dac1282-not-working

器件型号:

您好!

我已经为 DAC1282设置了电路、但在 DOUT 没有得到任何响应。 我想除了没有任何外部晶振外、一切都可以。

1.我是否应该将外部晶体振荡器连接到 DAC1282 Clk 引脚?

2.如果是,我应该如何连接它? 通常、IC 具有连接晶体的 XTAL1和 XTAL2引脚、但这里只有一个引脚。 我该怎么去做。

AM 在1.406MHz SPI 时钟和 SPI 模式0配置下运行。 没关系吗?

4. MOSI、MISO、SCLK 等是否需要上拉或下拉?

请在这方面提供帮助。

-Roubini Vasu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roobini、

    我强烈建议查看 DAC1282数据表、尤其是第23页的第8.2.6节和第36页的图50中的基本连接图。  请参阅下面我的具体回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Roobini Vasa"]

    器件型号: DAC1282

    您好!

    我已经为 DAC1282设置了电路 、但在 DOUT 没有得到任何响应。 我想除了没有任何外部晶振外、一切都可以。

    1.我是否应该将外部晶体振荡器连接到 DAC1282 Clk 引脚? [BB] DAC1282必须有一个时钟源。

    2.如果是,我应该如何连接它? 通常、IC 具有连接晶体的 XTAL1和 XTAL2引脚、但这里只有一个引脚。 我该怎么去做。 [BB]您无法将晶体与 DAC1282配合使用。  时钟应来自晶体振荡器或正确端接的低抖动 PLL 时钟源。  标称时钟频率为4.096MHz。  

    AM 在1.406MHz SPI 时钟和 SPI 模式0配置下运行。 没关系吗? [BB]数据表的图1显示了 SPI 时序图。  第8.3.1节讨论了串行接口操作。

    4. MOSI、MISO、SCLK 等是否需要上拉或下拉? [BB]无需上拉或下拉、但建议将50欧姆电阻器与 SCLK 输入串联(请参阅数据表中的图50)。

    请在这方面提供帮助。

    -Roubini Vasu

     

    [/报价]