This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS129x:如何验证 ADS129x 器件是否仍然正常工作?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775288/faq-ads129x-how-do-i-verify-that-my-ads129x-device-is-still-functional

如何验证 ADS129x 器件是否仍然正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当大多数 ADC 看起来没有响应时、一些基本的调试技术可以帮助验证器件是否仍然正常工作。 以下是当 ADS129x 器件出现无响应时要执行的一些基本步骤:

    1. 为器件通电。 然后探测器件电源引脚或最近的去耦电容器、以验证模拟和数字电源是否按预期到达器件。
    2. 探测任何内部电压引脚或其各自的去耦电容器。 这些电压可能包括内部基准和多个 VCAPx 电源。 内部 VCAPx 电源因 ADS129x 器件而异。 检查设备上可用的内部电压节点数量。
      1. VREF = VREFP–VREFN (注意:必须启用内部基准缓冲器)
      2. VCAP1 = AVSS + 1.2V
      3. VCAP2 =(AVDD + AVSS)/2
      4. VCAP3 = AVDD + 1.9V
      5. VCAP4 = AVSS + (VREFP + VREFN)/2

      对于 ADS1x91/2、

      1. VCAP1 = AVSS + 1.2V
      2. VCAP2 = AVDD +1.9V
    3. 根据数据表规格启用内部主时钟或提供外部主时钟。
    4. 将 START 引脚拉至高电平或发送 START SPI 命令。
    5. 使用示波器探测/DRDY 引脚。 如果器件正在转换,您将在/DRDY 引脚上观察脉冲,下降沿之间的周期等于器件的默认数据速率。 ________________|____...+
    6. 如图93所示。 上电时的初始流程 在数据表中、tPOR 之后的/RESET 脉冲对于将数字内核置于正确状态至关重要。
    7. 发送 SDATAC 命令以退出连续读取数据(RDATAC)模式。
    8. 读取 ID 寄存器。 确认器件 ID 与正确的器件和通道数相对应。  如果 ID 寄存器读回不正确、很可能是上电时序有问题。
    9. 尝试写入寄存器并正确读回它们。
    10. 尝试从已知输入信号读取数据以确认正确的通信和代码到电压转换。

    如果您无法完成上述所有步骤、请尝试在模拟和数字电源仍然存在的情况下重置器件。 在尝试与器件通信之前、请确保电源有足够的时间上电、并且已遵循上电复位(POR)时序(数据表中的第11.1节上电排序)。  有关更多信息、请查看器件数据表以了解初始上电序列例程和上电复位(POR)时序示例。

    指向 BIOFAQ 主页的链接

    本文适用于 ADS1191、 ADS1192、 ADS1291、 ADS1292、 ADS1292R、  ADS1294、 ADS1294RADS1296、 ADS1296R、 ADS1298、   ADS1298R、 ADS1299-4、 ADS1299-6和 ADS1299