This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC714:+/-10V 输出电压范围

Guru**** 2770725 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764950/dac714--10v-output-voltage-range

器件型号:DAC714
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我想知道是否可以推荐一个与图中所示电路类似的电路。 6b 的数据表(请参阅下面的参考图像)、但对于-10V 至10V 的输出电压范围?

谢谢!

Olly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olly、

    对该电路的修改很简单、只需断开并联反馈电阻器(RFB2、引脚10)即可。  这将使总反馈电阻为10kohm、而不是5kohm。  我创建了 TINA-TI 仿真来测试这一点。  请注意、电流控制电流源和电压控制电流源只是为了复制 DAC 本身的 MDAC 架构、这使得 TINA-TI 中的直流传递函数更容易。

    以下是仿真: e2e.ti.com/.../DAC714-Bipolar-Gain-and-Offset.TSC

    谢谢、

    Paul