This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI 是否为 ADS1191、ADS1192、ADS1292或 ADS1292R 提供源代码(C/C++ CCS、LabView)?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R, ADS1191, ADS1192, ADS1292ECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/775220/faq-does-ti-provide-source-code-c-c-ccs-labview-for-the-ads1191-ads1192-ads1292-or-ads1292r

主题中讨论的其他器件:ADS1292ADS1292RADS1191ADS1192ADS1292ECG-FE

TI 是否为 ADS1191、ADS1192、ADS1292或 ADS1292R 提供源代码(C/C++、LabView)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供用于 ADS1292ECG-FE 的代码、但 我们不提供专门用于 ADS1191、ADS1192、ADS1292或 ADS1292R 的附加示例代码。  该代码针对 ADS1292ECG-FE 进行了优化、可进行调整以与 ADS1191、ADS1192、ADS1292或 ADS1292R 配合使用。  

    如下图所示、通过转至 ADS1292ECG-FE 产品页面、向下滚动并点击"download"按钮即可找到该代码。



    安装下载后、使用 Windows 资源管理器导航到以下位置。 (如果默认位置未更改)

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1x9xevm\Firmware\Source Code\ADS1x9X_ECG_Recorder_FW_V1_12.zip\ADS1x9X_ECG_Recorder_FW\SRC

    Notepad++或 Code Composer Studio 可用于读取代码。 访问以下链接下载 Code Composer Studio: www.ti.com/.../CCSTUDIO

    LabVIEW 代码: e2e.ti.com/.../1261.ADS1292EVM_5F00_LV_5F00_SRC.zip

    请记住,代码按“原样”提供,不支持修改/更改。 另请注意、该软件针对我们的评估平台进行了优化、因此可能不适合终端设备应用。

    指向 BIOFAQ 主页的链接
    本文适用于 ADS1191、ADS1192、ADS1292和 ADS1292R。