This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:EVM 入门

Guru**** 2517830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765012/ads8638-getting-started-with-evm

器件型号:ADS8638

感谢您提供原理图链接、还有另一个问题  

关于 ADS8638 EVM 的一个问题是、我们是否需要为供电

> HVDD 和 HVSS 引脚的位置? (即外部 PSU)

>

>从文档中并不完全清楚。

>

>但是、就我所见、只有将外部 PSU 连接到 MMB0基板上的 J9或 J14时、芯片的 HVDD 和 HVSS 引脚才会通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    MMB0不会产生 HVDD/HVSS 电源-它仅支持从 J14的螺钉端子进行馈送。 您需要为高压轨提供外部电源。