This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:内部温度传感器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764821/ads1261-internal-temperature-sensor

器件型号:ADS1261

您好、E2E、

我们的客户将在几天内使用 ADS1261为下一个产品开始新设计。
应用是用于医疗的多通道热电偶的模拟前端电路。

问题;
 - 内部温度传感器是否能够用于冷端补偿?
 在 这种情况下,是否有任何警告? 文档中是否存在建议的 PWB 模式?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,AC 家伙!

    我们不指定内部传感器精度,但它大约为~5度。 基于特征评定审核的 C 精度(但不保证)。

    因此,如果您的应用没有进行过热测试并校准内部温度传感器电压,我不建议将其用于测量冷端温度,因为此处的误差将直接转化为 RTD 误差。

    对于 PCB、我们有一个 CAD 符号(www.ti.com/.../pinout-quality) 、但不推荐用于此特定应用的布局。 我们还有 ADS1261EVM、您也可以查看它。