This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:AFE5818接口块

Guru**** 2772505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774829/tsw1400evm-afe5818-interface-blocks

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818AFE5818EVM

大家好、

我有一位客户希望基于 TSW1400EVM 开发自己的 FPGA 接口板、以连接 AFE5818EVM。 FPGA 和 AFE5818之间的接口固件模块是否可以与客户共享?

此致
Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    由于他们支持 AFE5818、我将继续将其移至医疗成像论坛。 在名为"TSW 1400 ADC 和 DAC 固件 Quartus 项目"的软件下有一个针对 TSW1400EVM 的固件示例(点击超文本转至页面)。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5557.TSW1400ADCDACFirmware_2D00_2.2_2D00_windows_2D00_installer.exe.zip

    e2e.ti.com/.../1563.TSW1400_5F00_D_5F00_SCH.pdf

    您好、Mihir、

    你过得怎么样?

    感谢您帮助客户使用 AFE5818EVM 和 TSW1400EVM。

    TSW1400EVM 是一款使用内部 FPGA 的通用数据采集 EVM

    许多器件都使用 TSW1400EVM 从 这些器件捕获 LVDS 输出数据。

    其中之一是 AFE5818EVM。

    以下是客户所需的附加信息:

    感谢您帮助客户使用 AFE5818。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的回复和文件。 感谢您的支持!

    此致

    Mihir