This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416EVM:状态寄存器中的 OSC-ALM 位为高电平

Guru**** 2537260 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774801/dac81416evm-osc-alm-bit-high-in-status-register

器件型号:DAC81416EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYDAC81416

我正在使用基于 TI GUI 的软件 DACx1416测试新购买的 DAC81416 EVM。 我看到、在连接电源信号和电路板上的 USB2ANY 引脚时、GUI 会将状态寄存器的 OSC-ALM 位读取为1、因此寄存器的值输出为0x0008h、而不是默认值 这是0000h。 我想知道该错误的含义、它是编程问题还是硬件问题、如果可能、我如何解决它。

我的电源电压如下:VDD/VAA = 5V、VSS = GND、VCC= 10V、VIO = 3.3V (USB2ANY)

跳线引脚设置如下:J2、J3 -开路、J9 -闭合、J10 - 1-2 (VIO= 3.3来自 USB2ANY)、J11 -(1-2)、J12 -(1-2)

感谢您的帮助、并热切期待您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    我的同事 Uttam 应该能够回答、请在明天之前回复。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    感谢您的查询。 根据最新数据表、该 OSC_ALM 位是保留位。 GUI 有点旧、但仍然显示此位。 您可以忽略此位。 行为正常。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师