This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADC 噪声:如何减少传递到系统中的基准噪声量?

Guru**** 2811415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764959/faq-adc-noise-how-can-you-reduce-the-amount-of-reference-noise-passing-into-your-system

在使用 Δ-Σ ADC 进行设计时、如何减少传递到系统中的基准噪声量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    减少传递到系统中的基准噪声量的一种常见方法是限制系统的整体 ENBW。 这可以通过降低 ADC 的输出数据速率来实现。 图8显示了降低 ADC 的输出数据速率如何同时降低 ADC 噪声和基准噪声。 例如、在 ENBW = 0.6Hz (左)和 ENBW = 96Hz (右)之间、100%利用率下的基准噪声降低了2.3倍、而 ADC 噪声降低了10倍、从而使总噪声大幅降低。

    图8:限制 ENBW 可降低总噪声:0.6Hz (左)、24Hz (中)、96Hz (右)

    阅读 第9部分 、详细了解您的参考配置如何同时减少传入系统的参考噪声量。