This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADC 噪声:如何计算传递到系统中的基准噪声量?

Guru**** 2925780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764954/faq-adc-noise-how-do-you-calculate-the-amount-of-reference-noise-passing-into-your-system

如何计算使用 Δ-Σ ADC 时传递到系统中的基准噪声量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基准噪声最有趣的特性之一是它随您使用的 ADC 的 FSR 量呈线性变化。 如果您的输入信号非常小,则不会看到太多的基准噪声,因此可能会使用噪声更大的基准。 或者、如果您的输入信号大于中标度、您可以预计基准噪声会占主导地位。 在这种情况下、请务必确保 ADC 噪声和基准噪声相当。 图7定性地绘制了作为 FSR 利用率函数的基准噪声、ADC 噪声和总噪声。

    图7:作为 FSR 利用率的函数的基准噪声、ADC 噪声和总噪声

    该图上的关键点–A、B 和 C–代表什么? 以及更改输入信号与更改系统增益如何影响基准噪声? 在 第8部分中找到这些问题的答案