This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADC 噪声:增益是否过高?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764952/faq-adc-noise-is-there-such-a-thing-as-too-much-gain

主题中讨论的其他器件:ADS1261

使用精密 Δ-Σ ADC 时、增益是否太大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第七批产品中、我们查看了一个示例、该示例向 ADS1261的输入端添加了多个外部放大器、并测量了产生的噪声性能。 然后、我使用其集成的可编程增益放大器将这些组合与 ADS12FET 的基线噪声性能进行了比较。 为了简化比较、在每个组合的不同增益设置下绘制了噪声曲线、这提供了一些有关向精密 ADC 添加外部放大器如何影响性能以及性能如何随增益变化的见解。 图6显示了该图。

    图6:比较不同放大器和 ADS1261作为增益的函数的噪声性能

    本示例和图6中的图有哪些关键要点? 阅读第7部分“放大器噪声对 Δ-Σ ADC 的影响”,了解更多信息。