This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADC 噪声:如果在 ADC 的输入端添加外部放大器、这会如何影响系统噪声性能?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764948/faq-adc-noise-if-you-add-an-external-amplifier-to-the-input-of-an-adc-how-does-this-affect-system-noise-performance

如果在 Δ-Σ ADC 的输入端添加外部放大器、这会对系统噪声性能产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将 ADC 和放大器与各自的噪声源分开、您可以简化噪声分析。 在这种情况下、您可以将系统建模为无噪声放大器和无噪声 ADC、其前面的电压源等于两者的输入参考噪声、如图5所示。

    图5:以输入为基准的“无噪声”ADC 和放大器,前面带有总噪声

    遗憾的是、测得的输出噪声必须以输入为基准、因为输入基准噪声是大多数 ADC 数据表中使用的规格。 假设放大器和 ADC 噪声不相关、则取两个值的和方根(RSS)来确定总输出参考噪声。 您还需要按放大器的增益 GAMP 来调节放大器噪声。 公式1显示了产生的输出参考噪声:

                

    如何将其转换为输入参考噪声? 增益调节因子 GAMP 有何影响? 阅读 第6部分 以了解相关信息。