This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI 是否为 ADS1299-4、ADS1299-6或 ADS1299提供源代码(C/C++)?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299, ADS1299-6, ADS1299EEGFE-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774886/faq-does-ti-provide-source-code-c-c-ccs-for-the-ads1299-4-ads1299-6-or-ads1299

主题中讨论的其他器件:ADS1299-4ADS1299ADS1299-6ADS1299EEGFE-PDKADCPRO

TI 是否为 ADS1299-4、ADS1299-6或 ADS1299提供源代码(C/C++)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不专门为 ADS1299-4、ADS1299-6或 ADS1299提供代码、但我们确实提供了用于 ADS1299EEGFE-PDK 的代码!

    如  下图所示、通过转至 ADS1299EEGFE-PDK 产品页面、向下滚动并点击"download"按钮即可找到代码。

    安装下载后、使用 Windows 资源管理器导航到以下位置。 (如果默认位置未更改)

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1299EEGFEFirmware\ADS1299FW\dev\build\ADCPro\ads1299evm

    Code Composer Studio 可用于读取代码。 访问以下链接下载 Code Composer Studio: http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    请记住,代码按“原样”提供,不支持修改/更改。 另请注意、该软件针对我们的评估平台进行了优化、因此可能不适合终端设备应用。

    指向 BIOFAQ 主页的链接

    本文适用于 ADS1299-4ADS1299-6 和 ADS1299