This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADC 噪声:如何测量和指定 ADC 噪声?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764919/faq-adc-noise-how-is-adc-noise-measured-and-specified

如何测量和指定 Δ-Σ ADC 的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 制造商使用两种方法来测量 ADC 噪声。 第一种方法将 ADC 的输入短接在一起,以测量由于热噪声而导致的输出代码的轻微变化。 第二种方法是输入具有特定振幅和频率(例如 1kHz 时为1VPP)的正弦波、并报告 ADC 如何量化正弦波。 图2展示了这些类型的噪声测量。

    图2:正弦波输入测试设置(左)和输入短路测试设置(右)

    哪些 ADC 使用哪种类型的测量方法? 在 第2部分中阅读有关噪声测量方法和规格的更多信息