This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:关于 BCM 计算

Guru**** 2767815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764247/afe4300-regarding-bcm-calculation

器件型号:AFE4300

您好!

我对 TIe2e 中另一个线程中所建议的 BCM 计算公式有一些疑问。 我附了一张相同的照片。  

可以看到、有一个用于全身水的公式、我们用其中的高度值替代。 高度值应以什么单位替换?  

另外、在 ecw 公式中、我们应该用 Z5代替。 这是否意味着我们已在5kHz 频率下计算它? 还是仅50个?