Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04EVM, ADS122U04
尊敬的所有人:
这是我第一次使用这种组件、我无法与它进行通信(通过我的 PC)。 请有人帮助或发送有关使用本产品的第一步的程序(哪个软件、命令...)
但斯克全是
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04EVM, ADS122U04
尊敬的所有人:
这是我第一次使用这种组件、我无法与它进行通信(通过我的 PC)。 请有人帮助或发送有关使用本产品的第一步的程序(哪个软件、命令...)
但斯克全是
您好、bob、
我和 Abderrahman 一起工作、我们正在尝试制造拉伸力传感器。
到目前为止,我们已经制作了一个电阻式电桥(带有2个应变计的惠斯通半桥)来测量应变,并且我们希望放大和转换电桥的输出。 ADS122U04似乎适合该项目。
我们使用 ADS122u04数据表中的原理图:
我不熟悉通信协议和所需的设备(但我了解串行通信的工作原理)。 我们只有一个小型 UART 转 USB 转换器 和超级终端软件来发送和接收数据。
如果我理解、我们必须使用接口从 PC 与 ADS122U04进行通信。 我们可以使用转换器实现它(见下文)、还是需要您建议的接口?
转换器 CP2102 USB-UART:
此致、
Allan Fontaine
您好、Allan、
您显示的 USB 转串行转换器应该可以用于通信。 确保您用于转换器和 ADS122U04的工作电压相同。 由于 ADS122U04仅具有 TX 和 RX 信号、因此我不确定如果 DTR 和 CTS 信号未连接到正确的通信电压、转换器将如何响应。 我建议使用示波器或逻辑分析仪来验证 PC 和 ADS122U04之间发送的通信。
确保转换器的 TX 连接到 ADS122U04的 RX、而 ADS122U04的 TX 连接到转换器的 RX。
您需要从终端发送数据作为正确的值。 例如、同步字为0x55。 不会在控制台0x55中键入 ASCII 值。 在本例中错误发送的是十进制48 120 53 53。 0x55的十六进制值将是 U 的 ASCII 等效值。 并非所有字符都是可打印的、例如0x00 (ASCII NULL)或0x09 (ASCII 选项卡)。 您还需要小心处理 CR 和 LF。 ADS122U04不会发送回波。 因此、在发送/接收数据方面存在一些挑战。 您可能需要查看 Tera Term 等内容、而不是允许您创建热键命令字符串的 Hyperterminal。
还有一篇类似您的文章、提供了更多信息。 我不确定该人是否真的能够通过终端进行正确通信。
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/739398
此致、
Bob B