This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]Δ-Σ ADC 的数字滤波器频率响应如何随时钟频率变化?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764599/faq-how-does-the-digital-filter-frequency-response-of-a-delta-sigma-adc-scale-with-clock-frequency

主题中讨论的其他器件:ADS124S08

您能否解释一下 Δ-Σ ADC 的数字滤波器频率响应如何随时钟频率变化?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在解释 Δ-Σ ADC 的时钟频率如何影响其数字滤波器频率响应之前、最好先基本了解 Δ-Σ ADC 中常用的数字滤波器。 以下应用手册提供了简要概述: Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型

    通常、Δ-Σ ADC 的数字滤波器频率响应以及输出数据速率会直接随时钟频率而变化。

    请考虑以下示例。 想象一下在 ADC 的标称时钟频率下输出数据速率为10SPS 的正弦滤波器。
    如果时钟频率加倍、输出数据速率将翻倍至20SPS。 同时、-3dB 转角频率增加2倍、滤波器陷波现在以20Hz 的倍数而非10Hz 的倍数出现。

    下图显示了使用 ADS124S08的 SINC3滤波器的示例。
    红色线表示使用2.048MHz 时钟的频率响应、黑色线表示使用4.096MHz 时钟的频率响应。
    在这两种情况下都使用了相同的 OSR (过采样率):256kHz/20Hz = 128。

    此致、