This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:器件选择帮助:ADS124S0x 和 ADS1248之间的区别?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764526/ads124s08-part-selection-help-difference-between-ads124s0x-and-ads1248

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADS1248

您好!

尝试理解-除了采样率、通道数量和封装选项。 ADS124S0x 和 ADS1248之间的主要区别是什么?

尤其是在 ADC 性能、传感器信号调节和自校准/校准特性方面。

在线比较工具(参数搜索的一部分)似乎没有显示太多内容。 可以有人提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SmartEngr、

    ADS124S08是 ADS1248的更新版本、具有其他特性。 ADS124S08能够执行 ADS1248的所有操作。 此外、基准电压更改为2.5V。 PGA 可被旁路、从而允许使用单极模拟电源进行单端测量。 外部基准电压可高达模拟电源电压的电压。

    有一个全局斩波功能、并且能够选择 SINC 滤波器或低延迟数字滤波器。 结果是测量中的噪声更低。 还有一个低侧开关、用于在电桥测量中节省功耗。 还有一个改进的温度传感器。

    我建议通过比较数据表来查看每个器件的主要特性。 请特别查看噪声表。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、这是最有益的。 非常感谢您的帮助。