This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1218:有关 Fdata 的查询

Guru**** 2606245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774662/ads1218-query-regarding-the-fdata

器件型号:ADS1218

大家好、

请告诉我 ADS1218Y Fdata 的最大值。

从数据表中,fdata =(Fosc)/(mfacter*抽 取率);

最大 Fosc = 5MHz。

最小因子= 128、抽取率= 20。

通过使用上述值进行计算、最大 Fdata = 1953.125Hz。

 ~、tdata = 0.000512 μ s = 0.5ms

ADS1218Y 输出响应之间的最短时间为0.5ms。

请告诉我您的建议。

谢谢、此致、

Makesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Makesh、

    我想我不确定问题是什么、因为您已经回答了自己的问题。 最大 Fdata 与您计算的值相同。 不过、这是假设数字滤波器已经稳定。 根据选择情况、ADS1218最多使用一个 SINC3滤波器。 因此、如果您要在多路复用器中循环、这也必须是一个注意事项。

    此致、
    Bob B