This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSC1210Y5:需要更多内存

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: MSC1210Y5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774602/msc1210y5-need-more-memory

部件号:MSC1210Y5
主题中讨论的其他器件: MSC1210

您好!

我们的 MSC1210Y5设计很旧、我们的应用程序不断增长、使内存容量达到最大。

这是家庭中最大的一部分。

是否有其他具有更多存储器的系列?

理想情况下、使用兼容的代码和工具以及相同的封装(无需更改 PCB)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwan、

    欢迎来到 E2E 论坛!  您尚未说明需要哪种形式的存储器。  有用于特殊功能寄存器(SFR)的闪存程序存储器、数据存储器(SRAM)和存储器。  MSC1210Y5具有32k 的闪存、主要用作程序存储器、但可以对程序和数据进行细分。  在这种情况下、数据存储器的存取时间将比 SRAM 慢。  32k 器件(Y5)是此器件系列的最大片上闪存。

    由于采用8052架构、可寻址存储器的最大容量为64k。  如果在外部提供、则可以使用额外的存储器、但很遗憾、这需要使用 PCB 修订版来适应额外的存储器件。  

    请查看 MSC1210用户指南的第2部分以了解更多信息:

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau077/sbau077.pdf

    此致、

    Bob B