This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201-ARC-EV:Rd 195安全测试失败

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/769590/sm73201-arc-ev-rd-195-safety-test-fail

器件型号:SM73201-ARC-EV

您好!  

我正在使用 RD-195电弧故障检测开发。 我的内置配置是 TM320F28033/64引脚封装。 代码中的唯一变化是在链接器文件中

其中我在末尾添加了 FLASHA 和 FLASHC_1  

.text:>> FLASHE_1 | FLASHE_2 | FLASHF | FLASHG | FLASHH | FLASHA | FLASHC_1 | FLASHD_1、PAGE = 0

之后、我成功地遵守了该计划以及 在 gGoldenCRC 中针对变更地区的新 CRC。  

问题、

我的定期自检在其中一个闪存扇区随机失败(在调试模式中查看)。 如果我再次运行该程序、它会在一段时间内正常运行、然后在相同或不同的闪存/RAM 测试中再次失败。

您能不能向我推荐可能是什么问题? 任何输入都将有所帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    存储器的其他部分是否会将信息存储器区域分配给相同的位置?

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    是新分配的段 FLASHA 为6、FLASHC_1为 3分配、FLASHD_1仅为 代码的1个信息部分分配。

    所有其他区域分配给1至3个区域。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    能否附加链接器命令文件的副本? 在将闪存的附加部分添加到.text 字段之前是否存在任何构建错误。

    以下是有关分离存储器的 Wiki 页面: processors.wiki.ti.com/.../C28x_Compiler_-_Understanding_Linking

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../F28033_5F00_FLASH_5F00_ArcDetection.txt

    在添加闪存区域之前、这是错误的。

    添加额外区域后成功构建。  没有任何错误。

    请找到随附的链接器文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    您能否使用>>拆分 PSA_CRC 和 PC_TEST_SECTION 的存储器

    请尝试一下、如果您仍然观察到相同的问题、请告诉我。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安全测试中的问题是由于调试模式 PSA_CRC 计算造成的。
    已从调试模式中删除、并像处理魅力一样工作。

    不过、感谢 Ozino 的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    很高兴听到您解决了您的问题。 感谢您分享您的发现。

    此致、
    Ozino