This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:SIF SYNC 生成的杂散信号。

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762830/dac3482-spurious-signals-generated-by-sif-sync

器件型号:DAC3482

使用 DAC3482。 我们有特定的器件子集、其中发送 SIF 同步会导致系统中的不良杂散输出。

我们在器件中使用 DAC3482、当我们切换 CONFIG31寄存器的 SIF SYNC 位:位1时、输出会按预期更新。
然而、在某些器件上、它将间歇性地生成额外的寄生信号、并且它看起来取决于 QMC 增益寄存器的值。  最初、我会考虑某种程度的数字或模拟饱和或溢出、但进一步的测试表明、这种杂散响应是间歇性的、有时会生成一个杂散电平处于可接受范围内的干净信号。 这是正确的、不会更改任何关联的寄存器值。  我已将其缩小到 SIF SYNC 位、因为我可以让 DAC 播放波形而不进行其他更改、并且只需切换 SIF SYNC 位即可导致问题发生或消失。

有关以下捕获的数据说明:

  • 青色:输出良好
  • 黄色:杂散输出不良
  • 绿色箭头:突出显示处于不良状态时大幅增加的杂散、高达20-30 dB
  • LO 产生的杂散+/- 20Mhz 显著增加、其他观察到的杂散+/- 20Mhz 明显增加。
  • DAC3482输出被馈送到射频调制器、并在提供的图形数据中进行上变频。
    • DAC3482输出180MHz IF 频率(正弦)、最高转换为5.75GHz。
  • 在正常输出和不良输出之间唯一变化的是切换 SIF 同步位。
  • QMC 增益寄存器值可以减小、这样输出不会生成这些寄生信号、但会失去动态范围。
    • 在本测试用例中、QMC 增益(I、Q):
      • 良好的值(890,895)似乎永远不会产生额外的杂散。
      • 错误值(893,899)似乎每隔10次左右我们切换 SIF 同步就会生成杂散。  增加 QMC 增益值似乎会增加问题的频率。
  • 处于不良状态时、初级信号电平似乎跳过0.5dB 至0.6dB。
  • FFT 是平均32次捕捉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin、您好!

    我建议您检查是否使用相同的 SIF 同步信号来初始化 QMC 和 FIFO 逻辑。 如果通过配置30至 CONFIG32进行配置、将相同的 SIF 同步注册到多个 DSP 块、则可能会导致这些类型的瞬态响应。 尤其是、需要在初始数据接口启动后禁用 FIFO 逻辑以注册 SIF 同步。 原因是相同的 SIF SYNC 信号可能会复位 FIFO 读取指针、并导致数据路径(连接到 FIR 和 NCO)中的瞬时复位

    如果您愿意共享、我们当然可以检查您的配置文件。 如果您不愿意分享、您可以联系您当地的销售团队、让他们发送配置。 我知道您的帐户上有专门的团队呼叫。

    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Kang。
    我将对此进行检查。 我相信已经为 SIF 同步更新配置了多个寄存器、我不相信我们已经从器件的早期版本中更改了这个配置。 我们已经使用此器件很多年了、但未发现此问题。 突然我们看到了这个问题、我不相信任何相关的事情都发生了变化。
    需要注意的是、我们在某些器件中看到了这个问题、但在其他器件上却没有看到这个问题。 我们目前正在交叉参考器件日期代码、以查看我们是否观察到日期代码与此问题之间的相关性。 但是、您的建议肯定是相关的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 SPI 通信、我们按如下方式配置3个同步配置寄存器:

    dac3482_write (mod、DAC3482_CONFIG30、0x1181);
    dac3482_write (mod、DAC3482_CONFIG31、0x818C);
    dac3482_write (mod、DAC3482_CONFIG32、0x2401);

    这些值细分如下:

    配置30:
    15:12 - syncsel_qmofset (3:0)= 1h =位12:从寄存器写入自动同步
    11:8 -保留(默认为0x1)= 1h
    7:4 - syncsel_qmcorr (3:0) = 8h =位7:SIF_SYNC (通过 CONFIG31)
    3:0 -保留(默认为0001)= 1h

    配置31:
    15:12 - syncsel_mixer (3:0) = 8h =位15:SIF_SYNC (通过 CONFIG31)
    11:8 -保留(默认为0x1)= 1h
    7:4 - syncsel_NCO (3:0) = 8h =位7:SIF_SYNC (通过 CONFIG31)
    3:2 - syncsel_dataFormat器 = 11b = 11:无同步
    1 - sif_sync 。 为 SIF 同步事件切换、会导致某些装置出现不良行为。
    0 -保留 = 0、默认值。

    CONFIG32:
    15:12 - syncsel_fifoin (3:0) = 2h =位13:帧
    11:8 - syncsel_fifoout (3:0) = 4h =位10:OSTR–双同步源模式
    7:1 -保留(默认为0x0)= 0h
    0 - clkdiv_SYNC_SEL = 1b =基于 syncsel_fifoin 源选择的帧、同步或 SIF 同步(CONFIG32、位<15:12>)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    如果只是几个器件、我建议您也检查 DAC3482器件引脚上的 DVDD 电源轨。 DVDD 消耗的电流最大、有时通过电源滤波和 PCB 走线、器件运行时的实际电压可能会低于器件限制。 尝试提升50mV 左右、以查看此问题是否仍然存在。  

    我们还看到了 DVDD 电源会下降的情况(由于电源环路恒定和局部去耦限制)、并导致 DVDD 轨短暂下降、并导致 DAC3482内部的逻辑干扰。 当 DVDD 轨与 FPGA 等其他器件共享时、通常会发生这种情况。 我想不出 DAC3482 sif SYNC 触发器可能会导致足够的电流消耗以实现电压骤降、但可能其他逻辑器件序列(如 FPGA)执行 sif sync 会导致这种情况。  

    有关设置的其他建议。  

    [引用 user="Gavin Schmidt"]config30:
    15:12 - syncsel_qmofset (3:0)= 1h =位12:从寄存器写入自动同步
    11:8 -保留(默认为0x1)= 1h
    7:4 - syncsel_qmcorr (3:0)= 8h =位7:SIF_SYNC (通过 CONFIG31)
    3:0 -保留(默认为0001)= 1h[/引用]

    请尝试将 QMcorr 设置为自动同步(除 SIF_SYNC 之外的内容)、然后重试

    [引用 user="Gavin Schmidt"]config31:
    15:12 - syncsel_mixer (3:0)= 8h =位15:SIF_SYNC (通过 CONFIG31)
    11:8 -保留(默认为0x1)= 1h
    7:4 - syncsel_NCO (3:0)= 8h =位7:SIF_SYNC (通过 CONFIG31)
    3:2 - syncsel_dataFormat器= 11b = 11:无同步
    1- sif_sync。 为 SIF 同步事件切换、会导致某些装置出现不良行为。
    0 -保留= 0、默认值。[/报价]

    请告知数据格式器是否有同步源。 它应与 FIFO 输入同步源匹配、例如您的情况下的帧。 它用于格式化数据路径之间的 I/Q 数据。 我可以理解、在初始数据接口同步后、您可以将其设置为0、因为没有同步、但在数据接口同步之前和期间、您必须选择帧并使用帧来初始化这部分逻辑。

    [引用 user="Gavin Schmidt"]config32:
    15:12 - syncsel_fifoin (3:0)= 2h =位13:帧
    11:8 - syncsel_fifoout (3:0)= 4h =位10:OSTR–双同步源模式
    7:1 -保留(默认为0x0)= 0h
    0 - clkdiv_SYNC_SEL = 1b =基于 syncsel_fifoin 源选择的帧、同步或 SIF 同步(config32、位<15:12>)

    clkdiv_SYNC_SEL 应为 OSTR 以匹配 FIFO 输出指针。 它旨在在 FIFO 输出后初始化所有 DSP 逻辑、以确保确定性延迟、并确保 FIFO 输出时钟的初始化方式与 OSTR 指针的初始化方式相同。

    有关同步逻辑机制的详细信息、请参阅以下应用手册。

    www.ti.com/.../slaa584.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在关闭此案例。 您可以随时回复以重新打开此问题。