This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:Ads131是否可以替代 AD9629?

Guru**** 2395935 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773147/ads131e04-may-ads131-can-replace-ad9629

器件型号:ADS131E04
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

你(们)好,先生  

Ads131可以替代 AD9629吗?

客户在 FFT 函数中的使用。

数据速率约为20~30kbps/每1通道,共4通道。 客户申请汽车级。

您可以有建议部分吗?

                                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒


    ADS131A04可以替代四个 AD9629、但我想我需要有关该应用的更多信息。 1.8V 运行是否重要? 应用是否需要对四个不同输入通道进行同步采样?

    输入电压是多少? 您提到 FFT 函数、但我不确定它是用于什么测量的。 是输入测量单端或差分。

    我不知道汽车级器件是否非常适合。 此外、我不确定是否有类似的 SAR 型 ADC 器件(而不是 ADS131A04、它是 Δ-Σ)。 如果您发布有关该应用的更多信息、我们可能会找到更合适的解决方案。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joseph

    我的客户主要功能是检测频率。
    将通过一个旁路电容实现27KHz 的频率。
    2.单端
    采样率约为30kbps。
    我们是否可以为您了解这些信息?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒


    首先、很抱歉我没有早点回来。 由于输入范围的原因、我不确定 ADS131E04是否在应用中工作。 我之前提到过 ADS131A04、由于输入范围的原因、它的工作效果可能会更好。 但是、我仍然认为获得更多信息很重要。

    AD9629的低电源运行是否重要? ADC 需要同时采样、还是可以进行多路复用? 我要注意的是、ADS131E04具有限制输入范围的 PGA、因此可能无法进行单端测量。 "频率为27kHz 时的直通旁路电容器"是什么意思? 需要什么分辨率?

    我需要尽可能多的应用信息。 AD9629是一个非常不同的器件、因此使用 SAR 型 ADC 更有意义。


    吴约瑟