This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:JESD 对的布线长度匹配

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, LMK04826, ADS52J90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772775/ads52j90-traces-length-matching-of-the-jesd-pairs

器件型号:ADS52J90
主题中讨论的其他器件: LMK04826

您好!

我正在使用 ADS52J90设计电路板。 我的问题是、是否所有 JESD 对(总共8对)都应匹配长度? 其他时钟也应与之匹配。 我将 LMK04826用作时钟发生器。

BR、

弗拉迪卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladica、

    感谢您使用 ADS52J90器件。

    有关使用 JESD 的问题、请咨询我们的团队经理

    并将在大约2天内回复您的。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chan:

    感谢您提供信息。 我会等待答案。

    此致、
    弗拉迪卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladica、

    在使用 LMK04826的 ADS52J90EVM 板上、我们包含 JESD 输出信号连接器
    板的下方、该板连接到 TSW14J56EVM 以捕获输出数据。
    对于您的问题、您能否先查看用户指南、如下所示:
    www.ti.com/.../slau632b.pdf
    (在该文件中、从第34页到第44页、它会向您显示原理图。)
    此外、我还将继续与小组经理讨论更多问题。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我知道《用户指南》、并在其中指定应匹配长度。 无论如何、在 ADC 的数据表中、对于 JESD 通道、可以说匹配的长度不像 LVDS 那样重要。 问题是这意味着什么? HOM 可能是不同 JESD 对之间的差异?

    此致、

    弗拉迪卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladica、

    感谢您提出有关 ADS52J90器件的问题。
    是、所有来自 LVDS 模式的输出数据(例如 DOUT、FCLK 和 DCLK)
    同时从 ADS52J90发出并同步发送
    (只要所有布线长度匹配即可。)
    这与 JESD 模式完全不同。
    例如:
    1) 1)所有 CML OUT 信号均来自 ADS52J90、并将发送到 FPGA
    (因此需要匹配这些布线长度。)
    2) CLK、SYSREF (都用于 ADS52J90)从 LMK 到 ADS52J90
    (因此、这两个布线对的长度必须匹配。)
    3)另一个 CLK、SYSREF、GTXCLK (它们用于 FPGA)
    从 LMK 到 FPGA
    (因此、这三个布线对的长度必须匹配。)
    但是、#1、#2和#3这三个选项似乎不需要它们
    在使用 JESD 模式时相互匹配。

    是的、我将继续与我们的团队工程师确认此问题。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../JESD_5F002800_TI_5F00_Paper_29005F00_slap161.pdfHiVladica、

    以下是 TI 网站上有关 JESD 文档的更多信息。

    请查看为您提供的更多详细说明。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladica、
    你过得怎么样?
    根据 JESD 设计、不需要所有匹配的迹线长度。
    尽管用户指南的原理图中有一些长度匹配的说明、
    它们试图使 FPGA 更容易调整一条布线长度、而不是每个布线长度。
    感谢您使用 ADS52J90器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈。 我忙于其他事情、但我回到了 ADC。 我会记住、我们不必匹配所有长度。
    此致、
    弗拉迪卡