This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4225:启动配置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764133/ads4225-startup-configuration

器件型号:ADS4225

尊敬的团队:

您能否在加电期间查看以下有关 ADS4225配置的客户问题。 ?

根据数据表、如果要配置器件串行/并行、则需要使用复位行和 Ctrl、sen 行。

加电时、如果我使用 ctrl1、ctrl2、ctrl3 =高电平并在1秒内复位为高电平、然后在该 ctrl1、2、3 =低电平并且复位等于低电平、那么配置是什么?

ADS4225将采用何种配置?

 

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    CTRL 线路的工作与复位或 SPI 引脚的状态无关。 CTRL 线路上的111状态将使器件处于多路复用运行模式。

    CTRL 引脚会立即强制执行委托给它们的功能。 一旦它们将 CTRL 发送为低电平、此部件将切换至正常模式。

     

    RESET 引脚的状态控制 SPI 引脚的功能。 如果 RESET 引脚为低电平、则 SPI 引脚用作串行接口引脚。

     

    如果 RESET 引脚被拉至高电平(持续时间大于1us)、SPI 引脚将开始作为并行引脚运行、其功能在表4中给出。

     

    此致、

     

    Jim