This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:校准数据

Guru**** 2753045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/773521/adc12dj3200-calibration-data

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、

在单通道模式下使用 ADC12DJ3200时、我有几个有关 ADC12DJ3200校准的问题:

1) 1)采样率与工厂校准值的关系如何? 例如、如果计算出的校准值为3200MS/s、并且以2667MHz 运行器件、是否应该更改特定的校准值? 我们想到了计时调整值。 执行前台校准时是否更新了这些值?

2) 2)您是否有任何参考代码可从 CAL_DATA 寄存器中读取/写入数据? 我执行了前台校准、然后按照数据表中的说明从 CAL_DATA 寄存器读取数据:将 CAL_DATA_EN 设置为1、但为了简单起见、我将 ADDR_HOLD = 0、然后从 CAL_DATA 寄存器读取673次、将值存储在数组中。 作为测试、我重复校准数据读取过程、希望读取的值与之前读取的值相同、但事实并非如此。 我能够反复读取特定的校准寄存器、例如寄存器 GAIN_TRIM A (0x07A)、并在每次读取后获得相同的结果。 是否有权变措施、例如读取数据表第93页记录的所有校准寄存器(寄存器0x60到0xFF)并缓存这些寄存器?

3) 3) TI 希望校准值在一个下电上电到另一个下电上电时有效吗? 假设我能够使 CAL_DATA 功能正常工作、如果我执行校准并将值保存在某个位置、我是否希望能够使用相同的校准值对 ADC 进行重新编程并具有良好的性能、前提是环境环境是相同的?

谢谢!

-Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    相关问题。

    1) 1)大多数出厂调整的寄存器值在不同的时钟速率下是可以的。 计时修整值在某种程度上取决于时钟频率。 如果在明显较低的时钟频率下运行并使用单输入模式、则 FS/2-Fin 杂散可能大于预期值、并可通过重新调整时序调整设置来改进。 这些值不会通过任何内置校准进行更新、但可以根据需要使用相当简单的过程和在 VINA 或 VINB 上施加已知的外部测试信号进行优化。 请参阅前面的这篇文章、其中讨论了所需的内容。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/664636/2445075

    2) 2)我没有任何参考代码、但将验证读取的正确过程。

    3) 3)是、校准值在一个电源周期到另一个电源周期期间有效。 只要器件处于相同的工作条件(与模式相关的寄存器设置、时钟频率和器件温度)、这些设置就会有效。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的回答。 该计时调整链接非常有用。 期待您对2)的回应。

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    不必担心我读回校准数据时遇到的问题。 在每次读取/写入之前、我一直启用和禁用 CAL_DATA_EN 位、这看起来是导致问题的原因。 在我的设置中启用 CAL_EN 之前、只需启用 CAL_DATA_EN 一次即可解决问题。 接下来关闭此 TT。 感谢你的帮助。

    -Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean
    我很高兴您能根据需要工作。
    请告诉我们是否还有其他事情可以做。
    此致、
    Jim B