This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:与 ADS1248通信

Guru**** 2950510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774049/ads1248-communication-with-ads1248

器件型号:ADS1248

您好!

我正在尝试通过 SPI 从微控制器与 ADS1248进行通信。 我遵循 数据表中提到的伪代码。 但我无法读取任何寄存器。 ADS1248芯片有没有简单的方法可以通过 SPI 获取命令、并将一些有用的数据输出到微控制器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Suraj!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 您能不能让我们了解一下您的 ADS1248是如何连接到您的微控制器的? 也许可以发布原理图、也许可以提供有关 MCU 和 ADC 之间通信线路的一些详细信息(O 示波器或逻辑分析仪)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suraj、


    以下是一些可能有帮助的快速提示:

    -确保 START 和/RESET 均为高电平
    SPI 为模式1、因此 SCLK 保持低电平并且数据在 SCLK 下降沿计时
    -/CS 应在整个通信过程中保持低电平、而不是隔离的字节到字节。 例如、如果您要写入寄存器、/CS 变为低电平、则发送 WREG 命令、字节数-1、然后发送数据。 之后、/CS 返回高电平
    -验证通信是否符合计时和开关规格。

    正如 Tom 提到的、获取示波器快照或逻辑分析仪快照来查看通信线路、然后将其发布回这里。 最容易帮助调试通信问题。


    吴约瑟