This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:PDK

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764241/ads1298r-pdk

器件型号:ADS1298R

您好!

我有兴趣购买 ADS1298R 的 PDK。 我想知道我是否也可以像普通开发套件那样使用它。 我希望能够将其连接到其他微控制器开发套件、以便为我们的目的评估最佳套件。 您能就同样的问题向我提供帮助吗?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1298RECG-PDK 是 ADS1298R 的唯一可用开发套件。  您可以使用导线将 MCU 连接到 EVM 上的相应数字引脚、这些引脚会引出至可用的引脚接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 那么、我可以使用 SPI 引脚将其连接到 STM 发现板吗? 与 MSP 的连接还是板载 MCU、还是直接连接到 ADS1298R?
    您还能帮助我了解哪种电极可用于12导联 ECG 吗?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该连接将直接连接到 ADS1298R 的 SPI 引脚。 您将无法通过 MMB0主板与 ADS1298R 进行外部通信。 因此、从 MMB0主板上移除 ADS1298REVM 子板、然后将 STM SPI 引脚直接连接到 ADS1298R 子板上的 SPI 引脚。

    由于这是一个不同的查询、我是否可以要求您发布有关 ECG 导联的单独问题?