请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC161S997 请查看上面的图片。 黄色线是 SCK、青色线是 SDO、从 DAC 返回0x85。 如果我们看一下0x01、0x02和0x04位、它会在 SCK 的背面显示良好的转换。 但是、在第一个 SCK 时钟的前期、在早期捕获第一个位、左一个位、0x08。 并且在每个第一个字节期间都具有相同的行为、其中0x08位为"1"。 在后前端期间始终捕获第二个和第三个字节。 我们现在看不到任何读取问题、但这可能是在恶劣的环境中。 为什么要提前捕获第一个位? 这是否有问题?