This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8664:芯片 ID 寄存器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668, ADS8664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763850/ads8664-chip-id-register

器件型号:ADS8664
主题中讨论的其他器件:ADS8668

尊敬的团队:

如果需要12位或16位版本、我们计划使用 ADS8664或 ADS8668组装单个硬件。 应使用通用软件。 我们的 ADC 是否具有 ID 寄存器、如果填充了正确的器件、我们可以从中提取信息? 或者、我们如何在 软件中测试它是哪个部件?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS8664和 ADS8668都是12位器件。 两者之间的区别在于通道数、 ADS8664提供4个通道、而 ADS8668提供8个通道。

    ADS868x 系列在16位分辨率方面是等效的、也支持4或8通道。  

    这些器件没有关联的寄存器或地址、您可以从中提取并了解它是什么器件。  

    不过、如果能够控制输入信号、则可以使用分辨率差异、将其设置为满标量程并完成转换。 如果器件在最后四个 LSB 中输出一个高电平位、则它是16位器件。  

    此致、Cynthia