This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:无固件错误

Guru**** 2767645 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762568/tsw1400evm-no-firmware-error

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5832AFE5832EVM

我`m 将 TSW1400EVM 连接到 AFE5832EVA。

我下载了 HSDC v5.0、但 在选择 ADC 中没有针对 AFE5832的固件。

n`t、我找不到 AFE5832 GUI 程序。 `sn`t 主页上可以下载其他模型的 GUI、但 AFE5832无法下载。

如何下载适用于 HSDC 的 AFE5832 GUI 和 AFE5832固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kyutae Kim:

    请确保为 TSW1400EVM 供电的5V 电源上至少有3A 可用。

    我将此主题更改为医疗数据转换器团队、以获得进一步的支持。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyutae、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5832EVM 和 TSW1400EVM。
    我将研究您的问题
    我很快就会回复您。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyutae、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 AFE5832EVM。

    如何获取 更多详细信息资源、

    请参阅如下所示的 AFE5832 TI 网站:

    (另请立即注册):

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chen

    我今天下载了软件