This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08200:受信号发生器影响的电压源

Guru**** 2913400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/771624/adc08200-voltage-source-affected-by-signal-generator

器件型号:ADC08200

大家好、我正在尝试使用数据表中提供的图表来构建 ADC 电路。 现在、我在试验电路板中进行实验。

问题1:如何在数字接地和模拟接地之间进行连接? 图31未显示如何在两个接地端之间进行连接。

问题2:我使用信号发生器作为时钟输入。 但是、电压源受信号发生器的影响。 也许是100mV……你们知道发生了什么以及如何解决这个问题吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Yunkai
    我们的 ADC 专家之一正在审查您的问题、并将很快作出答复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunkai、

    1) 1)数据表规定、模拟和数字接地均使用实心接地层。 请参阅数据表注释以了解更多说明。

    2) 2) 2)您能否提供所用电路的原理图? 这就是我们的评估模块上提供时钟输入的方式。 虽然您不需要完全按照所示实现、但您可能需要使用交流去耦电容和直流偏置(请参阅 C9、R8和 R10)。 您可以在此处下载这些文件 ADC08200EVM。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的电路就像这样:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使我在时钟和 ADC 之间添加缓冲器、我得到的结果也不稳定...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunkai、

    在您使用的原理图中、是否安装了去耦电容器?

    让我们回到第一个帖子中的第二个问题。

    "问题2:我使用信号发生器作为时钟输入。 但是、电压源受信号发生器的影响。 可能是100mV……”

    提供时钟时、您会看到分压器(为 V_RT 供电)下降100mV?

    您是否有任何信号连接到 V_IN? 您能否施加满量程直流电压(接近1.5V)、然后施加时钟信号?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan

      非常感谢您的回复! 这是我现在要测试的电路。 我用手画它、希望您能理解我的意思。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表给出的示例中、范围仅为0-1.5V。 我连接到 Vrt 至3V、以便测试范围可以为3V。
    我将直流电源电压连接到 Vin。 直流电源电压范围为0至3V。 我的目标是验证 ADC 的功能。 现在输入电压是直流电压、因此我认为输出位应该是固定的。 例如、输入电压为3V、输出8位应为 FF (11111111)。 输入电压为1.5V、输出电压应为80 (10000000)。 但是、输出位不是固定的。 这确实会导致糟糕的情况。 有时、当输入电压等于0V 时、最高有效输出位可以为1。 D6位也会发生这种情况。 结果完全不准确。 这将给我带来非常糟糕的结果。

    很抱歉造成误解、感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装每个去耦电容器。 时钟信号为200MHz、时钟信号由可编程芯片提供。 另一个问题是直流电源电压不稳定。 当我将200MHz 信号连接到电路时、直流电源电压将具有与时钟信号频率相同的小电压干扰。 由于来自时钟信号的干扰、直流电源电压不是固定的。 我认为这可能是输出位不固定的原因之一、因为 Vrt 变化非常大。 我尝试使用不同的电容器、甚至铁氧体磁珠。 但它们都无法工作。 我稍后会发布更多图片! 再次感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunkai、

    感谢您对问题的全面解释。 我正在研究一些尝试和纠正您的问题的方法。

    您能否将 V_RT 电压降至+1.5V 并将 V_RB 保持在0V (接地)。 数据表指出、VRT 和 VRB 之间的差值不应超过1.6V。 虽然这可能不是根本原因、但我只想确保我们符合数据表的要求。

    您是否能够为 DRVDD 和 AVDD 使用单独的电源? 由于您不希望采样边界移动、因此也应该对 VRT 执行此操作。  您 提到 过您使用了铁氧体磁珠、但您可能可以在电源之间尝试更多的电感? 如果噪声为200MHz、我们可以 在 VIN 上使用 LC 滤波器(如1uH 和10pF)、以查看该滤波器是否会抑制纹波。

    这是在试验板上完成的吗? 另一个需要考虑的问题是使用我们的评估板。 您可以根据需要进行修改以适合您的设计、但这是一个很好的起点、因为它是一个已知的工作设计。 ADC08200EVM

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dan

       感谢您的回复! 现在我的电路 Vrt = 1.5V、VRB = 0V。 但我仍然有一些问题。
       输入电压仍然为1.5V 时。 结果看起来不错。 现在、数字位的高电压为2.8V。 黄色迹线是时钟信号。

       现在、输入电压小于1.5V。 结果一点也不稳定。 输出位正在变化、黄色迹线也处于一个奇怪的状态。 它也不稳定。  

    以及电压等于1.1V 时。 结果也不好。

    但是、当输入电压为0V 时、结果很好。 所有数据都是0位。 这就是原因。 仅当输入电压为0V/1.5V 时、时钟信号才稳定。 这是我的问题。 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、VDR 仍在连接到 Va 我稍后将尝试拆分它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunkai、

    感谢您提供示波器截图。 以下是需要考虑的几个因素。

    您使用什么来驱动 VIN? 探测 VIN 并共享波形。 尽管它是直流信号、但我认为它会被开关电容器的电容"击打"。 这是一个非缓冲输入、因此我会尝试添加一个较小的串联电阻(如50欧姆)。 这是否有帮助? 此外、您还可以在接地端添加一个电容器、以创建低通滤波器。

    将 VRT 降低至1.2V 并调节 VIN。 这是否仍然发生?

    此致、

    Dan